This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:如何配置 FSW

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702, LP87702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958550/lp87702-q1-how-to-configure-fsw

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87702

大家好、

客户未能在87702中配置 FSW。它始终是默认值4MHz。

在 EVM 中、客户也会遇到相同的问题。

配置 FSW 是否需要任何特殊操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    遗憾的是、所有稳压器的开关频率都由 OTP 设置锁定、用户无法更改。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samu、

    如果开关频率由 OTP 锁定、我们是否可以提供升压和降压 Fsw = 2MHz 版本供客户使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户需要将4M 更改为2M 的原因是他们在4MHz 下有噪声、并希望避免这种情况。

    如果 LP87702无法做到这一点、我们是否有 P2P 和2MHz Fsw 来替代 LP87702?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    没有公开提供2MHz LP87702-Q1。 这将需要定制 OTP 和经批准的业务案例。

    此致、

    Samuli Piispanen