This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:TPS563210A

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954026/tps563210a-tps563210a

器件型号:TPS563210A

尊敬的先生:

我使用 TPS563210A 来实现5V 输入和1V/0.3A 输出电路。 我发现电源正常信号很奇怪、请参阅以下波形、通道是输出电压、通道2是电源正常信号。

从0V 变为3.3V (上拉电压)的电源正常信号为何会出现阶跃?

此致、

网件精灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.3K 上拉电阻器可能太小,请尝试100k,然后再次测试。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电源正常输出 PG 是开漏 FET 输出。 该 FET 的 Rdson 约为500 Ω~ 1K。 当 FET 以较低的电流运行时,电阻器可能更大。 考虑到电阻细分、建议使用10k~100k 电阻器。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    早在很久以前。

    我将首先关闭此案例,如果有任何问题,请告知我们。 谢谢。

    BRS、

    年轻