This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:当 VIN = 10..22V、但 EN =低电平时、通过将外部电源连接到输出而导致损坏?

Guru**** 2529660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959804/tps54308-damage-by-connecting-external-power-to-output-while-vin-10-22v-but-en-low

器件型号:TPS54308

大家好、

我们有一个设计使用 TPS54308以3.3V/700mA 的电流为双 uC 系统供电。

除了一个最有可能来自大于输入绝对最大额定值的尖峰(电缆电感)的问题之外、它运行良好、破坏了转换器以及连接到3.3V 电源轨的所有东西... 转换器安全功能在这里似乎都不起作用。 然后、我们在电源输入和输入电容器之间添加了一个低欧姆阻尼电阻器、到目前为止、它看起来很好...

仍未解决的问题:

我们从10V 至22V 的辅助电池块供电、并使用硬件上电逻辑、在连接电源时启动转换器一段有限的时间(25ms)。 这将启动第一个 uC、如果一切正常、则第一个 uC 将设置保持信号以保持系统活动(EN 保持高电平)。 如果在启动期间发生故障、即使电源保持连接、保持信号也会丢失、EN 也会恢复到低电平。

遗憾的是、在 UC 的闪存编程期间或在调试期间 UC 复位时、此保持信号不可用。 因此、我们需要将外部电源连接到转换器输出(!) 使3.3V 电压轨保持标称值、即使保持信号设置为非活动状态、uC 也保持活动状态。 当这个闪存编程/调试周期内、转换器输入功率出现(10..22V)、但是 EN 将为低电平。

是否有任何限制?

外部"从背面供电"是否会导致任何损坏、可能会导致 FET 从 SW 到 GND 损坏?
(我们有一个损坏的转换器、其 R_SW_GND = 8欧姆、但我们不确定这是来自输入尖峰还是由于外部为3.3V 供电)

我在数据表中找不到有关此问题的任何信息。

提前感谢您!

此致
Gotthard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果存在较大输入电压尖峰的风险,建议添加较大输入电压电容或/和铁氧体磁珠对其进行过滤。在某些情况下,电阻器也可以正常工作。

    对于损坏问题,

    您能帮我们提供原理图和波形以供回顾吗? 或者、您也可以将其发送到我的邮箱young-zhao@ti.com。

    BRS、

    年轻

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gotthard、您好!

    在这种情况下还有其他问题吗? 如果您有任何更新,请告知我们。

    我将首先关闭此案例。 您可以重新打开它或将更新发送到我的邮箱。

    BRS、

    年轻