This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:我使用 UCC28180和 UCC256303来设计500W 电源模块,但它无法正常工作。

Guru**** 2404165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908526/ucc28180-i-used-the-ucc28180-and-ucc256303-to-design-a-500w-power-module-but-it-don-t-work

器件型号:UCC28180

我使用 UCC28180 和 UCC256303 设计了500W 电源模块。  当我用220VAC 为其供电时、PFC 输出仅为310V、这意味 着 UCC28180 无法工作。外部失调电压电源在13.8VDC 下正常工作。此外、LLC 的电路不工作、您能帮助我看看是什么问题吗? 随附了原理图和 PCB

e2e.ti.com/.../6153.APFC_2B00_LLC.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JansonWu、您好!  

    以便 PFC 启动  
    (1) VCC 应大于12.1V
    通常、VCC 设置为13V
    (2) VSENSE 应大于0.9V 且小于5V
    (3) ISENSE 应大于-0.2V 且小于0V

    您的原理图看起来正常、但您需要使用示波器检查上面的条件1至4。
    您的其中一个组件可能未正确焊接。
    在断开高压交流电的情况下检查栅极信号。
    此外、在为 LLC 供电之前、断开 LLC 部分并确保 PFC 正常工作

    您应该获得无交流电源的最大占空比栅极驱动

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    John 提供反馈已经超过一周了、希望您在此设计中取得了一些进展。

    我将关闭此帖子、如果您有更多问题、请打开一个新帖子。

    此致

    Peter