请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 我使用 UCC28180 和 UCC256303 设计了500W 电源模块。 当我用220VAC 为其供电时、PFC 输出仅为310V、这意味 着 UCC28180 无法工作。外部失调电压电源在13.8VDC 下正常工作。此外、LLC 的电路不工作、您能帮助我看看是什么问题吗? 随附了原理图和 PCB
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 UCC28180 和 UCC256303 设计了500W 电源模块。 当我用220VAC 为其供电时、PFC 输出仅为310V、这意味 着 UCC28180 无法工作。外部失调电压电源在13.8VDC 下正常工作。此外、LLC 的电路不工作、您能帮助我看看是什么问题吗? 随附了原理图和 PCB