This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A-Q1:MOSFET 选择和给定栅极电阻的功率损耗

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A-Q1, TIDA-00443, UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906771/ucc2818a-q1-mosfet-selection-and-power-loss-with-given-gate-resistance

器件型号:UCC2818A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC2818

尊敬的 TI:

请帮助我为 UCC2818A-Q1获取正确的栅极电阻器和 MOSFET、因为如图所示、您使用的是20E 电阻、这是开关损耗的来源。我的规格是交流85至265、输出390V 750W (1.92Amp)。 因此、如果我使用 MOSFET 计算功率损耗 I^2x R 损耗、则导通损耗更小(0.44W)、但在使用100kHz 开关频率计算开关损耗时、其功率为26W、在20E 电阻下非常高。

您能告诉我应该使用的栅极电阻值吗?

我使用以下公式计算开关损耗:MOSFET 器件型号:STWA30N65DM6AG

I PEAK:13安

VDS:390V

固件:100kHz

缝线:50N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI、

    我正在计算中、请尽快分享您的观点。

    谢谢、

    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我正在等待您的回复。 如果您能够提供支持、请告诉我、否则我需要查找其他资源。

    我处于计算的中间。

    谢谢、

    Dinesh Grread

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinesh

    很难预测最佳的栅极电阻值应该是多少-如果您使用非常低的值、则会由于较高的 dv/dt 速率而获得更快的开关速度、但 EMI 会更大。 如果使用较高的值、则开关速度变慢、但开关损耗增加。

    我的建议是使用比数据表中显示的网络略复杂的网络。 导通电阻为 R1+R2、关断电阻为 R1。 D1是一种快速信号二极管、额定关断期间 R1中的峰值电流。

    除非您可以从制造商处获得峰值脉冲电流额定值、否则请使用1206尺寸的电阻器。

    对于初始开发-请尝试 R1 = 2.2R 和 R2 = 1R

    您必须在硬件上进行实验、以在开关速度和 EMI 之间实现最佳平衡。

    您可能希望联系 MOSFET 制造商讨论这一点、因为他们对其器件的开关行为的了解要比 TI 更深入。 最后、您可能希望考虑使用单独的 MOSFET 栅极驱动器-这可能很有用、因为栅极驱动器可以直接放置在 MOSFET 上、而控制器可能需要放置一小段距离、以便为反馈和其他信号进行路由。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的回复。

    我认为下面是所连接的电路。 650W PFC 应用是否可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinesh

    还可以-我们在900W PFC 设计中使用了它- http://www.ti.com/tool/TIDA-00443

    设计人员添加了使用外部驱动器或控制器内部驱动器的选项、因此比上面的电路复杂一些。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我正在使用 ucc2818a-Q1,如果我使用 PFC 控制器直接驱动 MOSFET,将会出现任何问题。

    请分享您的想法。

    此致、

    迪纳什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    在 CCM PFC 中、栅极驱动速度非常重要、因此能够快速导通和关断 MOSFET、从而更大限度地降低开关损耗。

    我建议在设计中添加一个图腾柱 NPN/PNP 驱动器、该驱动器具有不适合晶体管的选项、并让 UCC2818巧妙地驱动主 FET。

    我看到900W 高效率 CCM 使用控制器直接驱动 PFC MOSFET。

    此致

    Peter