This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350在睡眠模式下不会保持超过3秒。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959887/bq78350-r1a-the-bq78350-does-not-stay-over-3-seconds-in-sleep-mode

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200BQ76940

先生,您好:

我们对 BQ78350+BQ76940+BQ76200解决方案的功耗有疑问。

当我们让器件进入睡眠模式并测量1~2秒内500uA 的静态电流时、将上升至700uA~1.xxmA 并持续1~2秒。

1~2秒内静态电流为500uA、1~2秒内静态电流为700uA~1.xxmA。

我在 gg 文件中检查了睡眠时间参数。

休眠电流:1mA

总线超时:5S

电压时间:20s

当前时间:20秒

即使我们将电压时间和电流时间设置为60s、该静态电流也没有变化。

请帮助我们检查 gg 文件吗?

请为我们提供一些建议、让我们知道如何降低静态电流?

感谢您访问 lot.e2e.ti.com/.../EFL_2D00_5204A_5F00_04_5F00_20201006_5F00_gg_5F00_checked.xlsx