This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:SW 至 PGND 二极管-强制性还是可选?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909758/bq24172-sw-to-pgnd-diode---mandatory-or-optional

器件型号:BQ24172
主题中讨论的其他器件: BQ24170

您好!

BQ24170/BQ24172的参考原理图包含从 SW 到 PGND 的外部二极管。 我知道该二极管仅在开关 FET 的死区时间导通。 还有一个集成在芯片内部。

据我所知、外部二极管将提高转换器的效率、但如果我能够降低 BOM 和/或泄漏、我不关心效率会降低几个百分点。

该外部二极管是否是强制性的? 如果没有效率、它是否起作用、或者除了效率之外、还有其他因素需要考虑? 对于低于某个值的电流、它可能是可选的?

我使用的是2节电池、充电电流约为1.25A

此致、

Rafal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    该二极管是必需的、以便充电器符合数据表规格。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jeff F"]二极管是必需的,这样充电器才能满足数据表规格的要求。

    这是一个一般的答案。

    它看起来会在电流调节中失去一些精度。

    它知道多少钱吗? 1%、10%、50%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有二极管、我没有任何测试数据。  在其他器件中、该二极管不仅可将效率提高高达2%、还可降低亚曲率注入噪声、如果不超过10%范围、则会影响调节精度。

    此致、

    Jeff