This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:在布局中询问4 Rsense 的建议

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907385/lm25066-asked-recommendation-in-layout-for-4-rsense

器件型号:LM25066

尊敬的先生:

我已经阅读 了 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/10/30/choosing-the-right-sense-resistor-layout 、但它没有提到我想要的内容。 请给我一些建议。

下面是 电路的一部分。 由于功率耗散,我们 在应用中并行使用4 Rsense。

布局如下所示(黄色线是用于 R SENSE 的 SENSE 电线+/-)

因为空间有限。

是否所有 SENSE+线都连接在一起、SENSE 线也连接在一起、并且不会影响热插拔的电流感应和电流限制?

或者、我可以放置更多 RCL1、RCL2 (电路中为 PR9、10)、每个短引脚一对、 以便于布局吗?   

此致

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我们建议您遵循电流感应线路 SNs+和 SNs-的开尔文连接、  

    是的、您必须分别连接所有正极感应线路和所有负极线路、如下所示

    请遵循数据表末尾的布局指南行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果我们为 LM25066电流感应使用4个或更多的分流电阻器、您是否建议在每个分流电阻器附近抽取1个短引脚、以减少 ESL、总共4个或更多?

    谢谢。

    Maguire

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maguire、您好!

    您能否分享您计划如何实施电流感应的任何图形表示? 这将有助于我更清楚地理解您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maguire、您好!

    我要求您提供预期布局的图形、因为我想更清楚地了解您的以下说明和问题。 您能否详细说明以下陈述?

    '如果我们为 LM25066 电流感应使用4个或更多的分流电阻器、您是否建议在每个分流电阻器附近抽取1个短引脚、以减少 ESL、总共4个或更多?'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    抱歉、应该是4线对短引脚、而不是4线短引脚。

    4个电流感应电阻器分别有4线对短引脚。

    布局如下所示。

    请进行评论和评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maguire、您好!

    我认为电流感应的布局很好。 您已遵循正确的开尔文感应连接。

    顺便说一下、我不太了解您的原理图中使用的 SHORTPIN。 SHORTPIN 的两个引脚看起来 具有相同的电势、因此您将使用来抽头来自感应电阻器的信号。  

    您还有其他问题了。 如果没有、我们可以关闭这个线程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Praveen。

    SHORTPIN 在制造层中具有一个形状、该形状可能使 SHORTPIN 的两个引脚短路。 不用担心。

    我没有任何疑问。

    请关闭该主题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     "我的问题已解决"到底在哪里?

    谢谢。