This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440:未使用 VIN2

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960001/lm61440-unused-vin2

器件型号:LM61440

大家好、

一个简短的问题。

该器件是否仅在一个电源输入(VIN1)下工作?

我的客户知道、当使用两个 VIN 引脚时、EMI 性能会更好、但他们只想使用一侧来降低成本和减小布局尺寸。 所以、请告诉我这是否可能。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    虽然可以、但 IC 和 IC 应该正常工作、但可能无法进行优化以这样的方式工作(在热性能、效率、EMI 等方面、因为您只使用了 VIN 的一侧)  

    另一种选择是与 EVM 一起检查客户情况、以查看他们是否通过使用一个 VIN 引脚对性能满意

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Arief-San、

    感谢您对此做出及时响应。 我理解这可能是可能的、但我们尚未检查。

    如果需要、我将要求他们在工作台上使用我们的 EVM 进行检查。

    此致、

    Takashi Onawa