This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:DFFS 文件无法写入到器件中#39;t 程序

Guru**** 2587875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957041/bq28z610-r1-dffs-file-couldn-t-program-to-device

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、  

 我的客户使用 BQstudio 1.3.101对 BQ28Z610-R1器 件进行编程、该器件使用.srec、编程成本大于40、因此为了节省时间、我的客户尝试使用程序 DFFS 文件、但报告了一个关键问题:"在第4行上写入错误:器件未确认"。  

 您能不能就如何使用 BQ28Z610-R1对 DFFS 文件进行编程发表意见?

 DFFS 文件显示了 attached.e2e.ti.com/.../2610_5F00_1_5F00_01_2D00_bq28z610R1.df.fs.7z

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    硬件连接是否受到保护? 第4行是第一个只读固件版本的命令、他们是否可以使用 bqStudio 读取该版本?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

     连接正确,因为 BQstudio 可以将.srec 正确编程到设备,但成本大于40, 并使用从网站下载的配置文件:  

     以及下表中报告的版本和错误信息。  


    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

      更新了错误、如下图所示。

      另外、您能否分享您对如何阅读该版本的意见?  我的理解是、版本为2610_1_01、如下图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    确保监测计处于固件模式(在0xAA 上响应)、我在其中一张图片中看到它处于 ROM 模式。

    df.fs 文件中的固件版本很可能与您尝试刷写的监测计不匹配、请确保它们在刷写之前使用相同的固件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

     有很多讨论、但没有任何进展、 您能否提供详细的操作指南、如将 DFFS 文件编程到 BQ28Z610R1器件中的 SOP? 如下所示:

     1) 1)在对 DFFS 文件进行编程之前、需要检查哪些项目以及如何检查?

     2) 2)生成 DFFS 文件的步骤、以及如何判断文件是否正确生成?

     这是用于汇编行而不是用于开发、如果您有任何其他建议来加快编程时间、这将非常有帮助。  

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    df.fs 文件仅包含数据闪存(DF)、因此监测计必须是相同的固件版本、建议使用.srec 文件更新具有数据闪存的固件。

    监测计应处于固件模式、并按照所需的方式配置 DF、然后使用 bqStudio 固件选项卡拉.srec、然后使用 srec to flash stream 选项卡将其转换为 df.fs 文件。 现在可以使用编程选项卡对其进行编程。

    它仅适用于 bqstudio 中具有.srec 至 df.fs 功能的 bq28z610-R1。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

     df.fs 文件只能使用"Golden Image"按钮来生成。  Bq.fs 文件可以使用.srec 生成。  即使如此、bq.fs 文件仍无法用于编程。

     

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    bq.fs 和 df.fs 都无法正确上载到监测计、但.srec 会吗? 如果 df.fs 或 bq.fs 文件是从正确工作的.srec 生成的、则它们也应用于编程。

    您的所有测试都是使用 R1 bqz 和 R1监测计完成的吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt:   

     由于.srec 编程花费的时间太多(>40s),并且报告的 dffs 会节省编程时间,这就是对 dffs 文件进行编程的原因。

       在前面的讨论中、您提到了哪些应转向固件模式以对 dffs 文件进行编程、 您是否可以共享有关如何进入固件模式的指南? 如果有 BQstudio 数字、将会非常有帮助。

      另一个问题是有关 R1 bqz 和 R1测量仪表的问题、 区别是什么?  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    .bqz 是指 bqstudio 的配置文件。

    此致。