This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:适用于交流/直流适配器的 GaN FET +反激式控制器

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, LMG3410R050, UCC28780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905890/lmg3410r050-gan-fet-flyback-controller-for-ac-dc-adaptor

器件型号:LMG3410R050
主题中讨论的其他器件:UCC28740UCC28780

如果我想将 UCC28740用作反激式控制 器、并使用 LMG3410R050替代 MOSFET、从而使解决方案更小。 是否有可能以及需要考虑的任何事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就使用 GaN 实现反激式拓扑而言、我看不到问题。 您可以将此问题发布到控制器器件型号、并与控制器专家核实是否合适。

    一些客户将 UCC28780与 LMG3410器件搭配使用、以实现有源钳位反激式拓扑。

    对于使用 GaN 进行设计、PCB 布局的一些指南为:

    为了最大限度地减小电源环路以实现最低寄生电感:

    • 将 GaN 器件和旁路电容器尽可能靠近放置。
    • 使用与我们的半桥 EVM 类似的多个小型陶瓷旁路电容器。
    • 减小侧向电源环路中的布线长度

    为了获得更好的热性能、它还可以遵循我们的通用设计规则、即多层电路板:

    • 用于散热的较大散热过孔面积
    • 减少电路板厚度

    当电源环路最小化时、可以减少电压振铃、GaN FET 将具有更好的压摆率、从而使应用能够利用 GaN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 您好、Yichi、

    感谢您的支持。  

    我将以 UCC28780EVM  为参考。

        ‘s EVM 原理图后、还有   一个问题:

     反激 式控制 器和 GaN  由         辅助 绕组生成的电压 Pre_bias 供电。

    当交流  电源接通时、 辅助 绕组 可能 无法    提供  预偏置电压。  我  没有看到   从 VBULK 到 Pre_BIAS 的任何电阻器。

    那么        、当交流 电源  刚刚打开      时、如何为反激式控制器供电、您能给我提一个建议吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 您好、Yichi、

           谢谢、您能帮您回答上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户4542981、您好!

    感谢您关注 UCC28780有源钳位反激式控制器。

    UCC28780不需要 Vbulk 的启动电阻器、因为该功能由 VSW 感应晶体管 Q2通过 SWS 引脚提供。 UCC28780数据表第7.3.3节(VDD 引脚)以及后续第7.3.5节(HVG 和 SWS 引脚)和第7.4.8节(启动序列)对此进行了说明。

    请通读数据表以了解 此控制器的工作原理。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的支持、我 阅读  了数据表 并 了解  了详细信息。