This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138关于复位信号

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909942/ucd3138-ucd3138-about-reset-signal

器件型号:UCD3138

你好。

 

当我使用 UCD3138时、我通常会得到类似复位的行为。

 

复位的响应速度如何?

它在哪个脉冲级别进行复位?

μs 数据表、响应为10 μ s、但是否可能会以小于1µs μ s 或100ns 的脉冲宽度进行响应?

 

复位的阈值电压是多少?


 

 

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 由 RESET 引脚触发的硬件复位、还有许多其他复位原因。

    这包括软件复位、通过固件访问非法地址、过多的 EMI 噪声和其他原因。

    您正在从事的项目是什么? 您是否设计了自己的硬件/固件?

    拓扑和输出功率级别涉及什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我首先要知道的是复位引脚的响应(硬件复位)。

    请告诉我复位引脚是否响应小于10us 的脉冲(例如1us 或100ns)。

     

    相关拓扑为 PSFB (相移全桥)、输出功率级别约为2kW。

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、RESET 引脚将响应短于10us 的脉冲。

    10us 图是上电期间建议的最小复位脉冲宽度。

    如果电源电压已经斜升且稳定、即使是200nS 脉冲也会导致复位。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    谢谢你。

     

    RESET 引脚检测低电平的阈值电压是多少?

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在大约2.5V 时、器件将复位。

    此致、