This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH05020W:ESDS 等级?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909917/pth05020w-esds-rating

器件型号:PTH05020W
主题中讨论的其他器件:TPSM846C24

您好!

我需要知道 PTH05020WH 的 ESDS (HBM 等级)等级。  我已联系 TI 客户中心、他们只能提供以下消息:旧版 TI 器件:  "如果数据表中未提供静电放电(ESD)分类、则建议将器件视为 ESD 敏感型器件、并使用 ANSI/ESD S20.20等既定的行业 ESD 控制程序进行制造。"  

要求更高的精度后、即 ESDS 阈值级别(即等级等级)、 建议我 咨询负责处理我们的 E2E 支持渠道的产品专家。

TI 管理层能否提供有关这些器件"对 ESD 有多敏感"的更多详细信息?  也就是说、您的客户是否应该将其视为2B 类、1C 类、0类(HBM)?  我 只需要 了解该器件的实际 ESDS 属性、以便我能够正确识别我们公司、供应商和客户应如何使用这些 TI 器件来对待 CCA 对 ESD 敏感。

非常感谢!

Jim Sobe

高级 组件工程师/ Collins Aerospace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我检查了、对于这款较旧的 PTH 器件、如果器件 D/S 中没有 ESD 额定值、则我们不能提供 ESD 额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,这不能回答我对该部件 ESDS 等级的问题,因此我必须仔细考虑如何在板上将整个 CCA 与这种未知的 ESD 风险进行分类;自行确定此设备 ESDS 等级的成本是不可接受的。

    我唯一能想到的是 TI 为已经过测试的最相似 TI 组件提供 ESDS 分类。

    请继续尝试查找任何测试/质量数据或提供折衷解决方案。

    此致、

    Jim Sobe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们不会为此旧器件提供 ESD 额定值。

    您需要什么输入电压和负载电流?  例如、我们拥有具有 ESD 额定值的较新、较小的器件 TPSM846C24。