This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:TPS54360 COM 引脚问题

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959608/tps54360-tps54360-com-pin-question

器件型号:TPS54360

你(们)好

tps54360数据表中的典型原理图 Cout 专为两个47uf 电容器而设计。

在计算 COM 引脚电阻时、为什么您计算出的电容值为58.3uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、2 x 47uF 电容器的标称值为94uF。 数据表中提到了降低"实际"电容值的电压降额和温度影响。  因此、有效值为58.3uF、高于所需的29.2uF。

    或者、如果您的设计规格接近 EVM 值、您可以查看此 EVM 中使用的组件


    谢谢

    -Arief