This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:检测故障

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960129/tps23880-detection-failure

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: TPS2378

我们看到电路板上的 TPS23880偶尔会出现检测故障。

该器件以4线对模式接线。  器件配置为在自动模式下运行。

具有双二极管电桥的 IEEE 802.3af 和802.3at PD 器件会出现此问题。  请参阅、了解 TPS2378数据表中显示的典型应用电路示例。  我认为该电路假定检测和分类只会发生在 A 对或 B 对上、而不会同时发生。  该电路允许使用 A 对或 B 对为 PD 供电。

采用上述配置时、TPS23880测量25K 欧姆特征电阻的方法似乎不正确。  它会记录低值和高值。  当高电平超过 RGood 最大值时、器件似乎会停止检测过程。  如果断开并重新连接电缆、则会重新启动。

我们从未看到过一个二极管电桥的检测故障。

以下是 TPS23880在检测故障后的状态摘要:

OM1G-PSE:PoE 状态和配置
端口 PWRG PWRE 类别   ACLASS   PClass   检测 R (Ohm) V (mV) I (mA)
P1A   不   关闭 未知    未知未知未知  重新打开
P1B   不   关闭 未知  未知  未知  Rhigh   33398

端口 模式      DCDE  CLE DETE DCUT MBP 2xFB ALTFB ALTIR
P1A  自动  是  是  是是是否     0   否    否    否否
P1B  自动  是  是  是是是  否   0   否    否    否否

端口 AutoClass 特征    MAC AAC  ACPWR (W) Pcut2P (W) Pcut4P (W)
P1A     无     未知      无      16.0      自动       
P1B     无     未知      无      16.0      自动       

端口 NLM NCT PCT DCDT 4PW 功率分配
P1   No  No   No   No No  No  2线对30W


端口 DISF PCUT ILIM STRT 加电故障
P1A   无      无无无   无  无故障
P1B   无      无无无   无  无故障

VPWR (V)  Temp (C) TSD VDUV VPUV PCUT12 PCUT34 RAMFLT HRev FRev
 53.619   68.672  不是    是是不                 是21   02

可以看到、检测到的电阻为33398、且过高。

以下是具有单个桥接器的器件的状态:

OM1G-PSE:PoE 状态和配置
端口 PWRG PWRE 类别   ACLASS   PClass   检测 R (Ohm) V (mV) I (mA)
P1A   是  在  1类  1类  未知  RVALID  25195 53798    40上
P1B   不   关闭 未知    未知未知  未知重新打开

端口 模式      DCDE  CLE DETE DCUT MBP 2xFB ALTFB ALTIR
P1A  自动  是  是  是是是否     0   否    否    否否
P1B  自动  是  是  是是是  否   0   否    否    否否

端口 AutoClass 特征    MAC AAC  ACPWR (W) Pcut2P (W) Pcut4P (W)
P1A     无     未知      号      16.0       4.0     127.5
P1B     无     未知      无      16.0      自动       

端口 NLM NCT PCT DCDT 4PW 功率分配
P1   No  No   No   No No  No  2线对30W

端口 DISF PCUT ILIM STRT 加电故障
P1A   无      无无无   无  无故障
P1B   无      无无无   无  无故障

VPWR (V)  Temp (C) TSD VDUV VPUV PCUT12 PCUT34 RAMFLT HRev FRev
 53.491   78.452  否  否   否否否    否否           第    21 02号    

我的感觉是、必须存在类似并行检测的东西。  是否可以在固件中或通过配置更改来修复此问题?

我们不希望丢失当前设置的即插即用方面(例如、通过配置2线对 ALT A、2线对 ALT B、4线对)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PSE_TPS238X_init()中,该端口错误地配置为一对2线端口。  将端口配置为4线对端口可解决问题。