This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:LM25118:数控降压转换器仿真

Guru**** 2924110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5118, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908641/re-lm25118-digitally-controlled-buck-converter-simulation

主题中讨论的其他器件:LM25118LM5118TPS55288

您好、Anthony、

感谢您的帮助,此电子表格非常有用!

您是否有与 LM25118同相降压/升压控制器类似的电子表格? 我还需要做一些类似的事情。

此致、

Guillaume Levant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    我已将其拆分为新的主题、以提请支持 LM25118的应用工程师注意。 下面是上一篇文章的链接、以了解更多上下文。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/906341

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    感谢您在设计中考虑使用 LM25118。

    规格是否与另一个帖子相同? LM25118快速入门计算 器可用于计算正确的组件。 这与 Anthony 在另一篇文章中提供的 Excel 工作表类似。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的计算器。 在这种情况下、规格有很大不同、输入电压仍为12V、但输出电压应设置为3V 至22V、最大输入电流为5A。

    由于我使用的12V 电源只能提供高达60W 的功率、因此在整个输出电压范围内、我不会使用5A。

    此致、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    LM5118应适用于这些设计参数。 应用是什么? 它与 USB-C 相关吗?

    您是否需要限制输入电流?  

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    是的、它是用于 USB-C 验证测试的电源。

    限制输出电流可能很有用、因为现在我考虑使用功率监控器、该监控器可以在输出电流或电压异常情况下向 MCU 发出警报。

    此致、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆

    对于 USB-C-PD、最大输出电压应为20V。 如果您的应用可以在输出端使用~21V 电压、TPS55288可能是更好的选择。 它包含电流限制功能、并在需要时具有 I2C 接口。 还有一个没有 I2C 接口的版本。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我希望能够超过20V 的电压、以便测试我们器件上的 OVproc、因此21V 电压就是如此。

    TPS55288看起来非常适合我的工作、我唯一的担心是它实际上处于预发布状态、我正在设计的 PCB 将在接下来的几周内投入生产。

    你知道我这次怎么能得到一些吗?

    此致、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆

    让我来看看支持该器件的工程师。 他应该能够在器件的时间线方面提供帮助。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    TPS55288最终样片将于7月准备就绪。 让我知道您需要哪种版本? I2C 或非 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我们的设计需要 I2C 链路。 样片是否可以直接在器件的页面上获得?

    关于稳定性条件,我是否可以检查电路在整个输出电压范围内是否保持稳定? 我看到器件的 EVM 已发布、因此我计划使用相同的设计。

    此致、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    我们现在有初步样本。  最终样片将于7月准备就绪。 您可以从 TI 网站订购初始样片。 有关 EVM 的信息、我们可以通过电子邮件进行讨论吗? 谢谢!

    请接受我的友谊请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我正在尝试编辑电子表格,但要求输入密码,是否可以将密码发送给我?

    此致、

    纪尧姆