This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:误差放大器最小反馈电阻

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843, UCC28C43, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955330/uc3843-error-amp-minimum-feedback-resistance

器件型号:UC3843
Thread 中讨论的其他器件: TL431

根据本文、 误差放大器最小反馈电阻是什么意思、有必要计算 RF (最小值)值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的参与和对 UC3843的关注! 查看 UC3843数据表的补偿环路部分(9.2.10.4)、其中讨论了如何为您的控制环路设计选择 RFBG。  

    再次感谢您的联系、我希望此信息能有所帮助!  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复
      我 kΩ 您提到的部分、在数据表中、它只告诉我 RFBG 使用4.99 μ A 将误差放大器上的直流增益设置为2。  
    前面提到的 RF (min)、它使用公式(VEAOUT-2.5)/0.5mA 来计算反馈电阻器的最小值、因为它需要足够的带宽、所以选择4.99k 来增加增益以满足带宽要求。
     (VEAout-2.5)/0.5mA   此公式用于计算 RF 的最小值、VEAouy 是等于6V 的高电平运算放大器、2.5V 是参考值、0.5mA 是运算的灌电流、因此我们可以得到大约7kΩ μ A 的电流、

    我的问题是
    1)为什么我们需要决定最小值,如果该值低于7k,则会发生什么问题。
    2.)0.5mA 电流是运算灌电流、它与下图14中的电流相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我明天会给你一个详细的回复!  

    谢谢、  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将继续阅读更多内容、感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在线回答您的问题:  

    1) 为什么我们需要确定最小值、如果值低于7k、则会发生什么问题。

    RF (min)=7k 的值是您可以使用的最小反馈电阻值、不会使0.5mA 的电流源饱和。 无论您针对该误差放大器的反馈进行何种补偿设计、在2.5V <VEA<6V. 的整个动态范围内、灌电流或拉电流都不应超过0.5mA 我们需要注意的另一个参数是误差放大器的最大允许增益带宽。 单位增益为1MHz、最大增益为~65dB (最小值)、-3dB 转角频率约为800Hz。 如果您绘制此响应、您将看到在可能的带宽下有多大的增益。 总之:反馈电阻器>7k 不会使电流源饱和、但不会太大、您会超过误差放大器的 GBW。

    2) 0.5mA 电流是运算灌电流、它与下图14中的电流相同吗?

    没错。  

    再次感谢您的联系、我希望这些信息能有所帮助!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释
    1) 在您的说明中、我知道误差放大器的灌电流或拉电流不应超过0.5mA、如果反馈电阻器小于7k、会发生什么情况、我的控制电路或功率级将发生什么情况?  
    当我设计控制级时、我从不考虑反馈电阻器问题、所以我只计算电阻器的值、而不考虑这个问题、所以我想知道我是否使用的电阻器小于7k、发生了什么情况?

    2) 在数据表中、灌电流为2~6mA、拉电流为-0.5~-0.8mA、我们在设计中仅使用拉电流?

    3) 对不起、您能否更详细地解释增益带宽、我不明白您的意思。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!  

    我将在本周二向您提供最新信息。  

    谢谢、  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在线回答您的问题:  

    1) 在您的说明中、我知道误差放大器的灌电流或拉电流不应超过0.5mA、如果反馈电阻器小于7k、会发生什么情况、我的控制电路或功率级将发生什么情况?  当我设计控制级时、我从不考虑反馈电阻器问题、所以我只计算电阻器的值、而不考虑这个问题、所以我想知道我是否使用的电阻器小于7k、发生了什么情况?

    如上一个答案中所述、反馈电阻<7k 将导致误差放大器尝试提供超出其能力的更多电流、并可能导致控制环路不稳定。  

    2) 在数据表中、灌电流为2~6mA、拉电流为-0.5~-0.8mA、我们在设计中仅使用拉电流?

    这取决于电路的负载条件。  

    3) 对不起、您能否更详细地解释增益带宽、我不明白您的意思。  

    为了更好地理解这个概念、我建议阅读 《轻松实现补偿  》以及 UCC28C43数据表中的设计示例(非常相似的器件、请查看第9.2节:典型应用)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解1和3  
    您能更详细地说一下2、我还是很困惑。您能给我一个示例、我需要什么电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在星期五向您详细介绍最新情况。  

    谢谢、  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打扰一下  
    你记住我了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间! 有关这一点的最佳说明、请参阅数据表的第8.3.4节:  

    '在初级侧、UCx48x 误差放大器的反相输入 VFB 应接地。 VFB 接地后、误差放大器输出 COMP 强制进入高电平状态、并提供通常为0.8mA 的电流。 光隔离器必须克服源电流能力、以控制误差放大器输出高电平 VOH 以下的 COMP 引脚。"  

    在闭环配置中、在功率级启动期间、输出将为低电平、并且光耦反馈不够强、无法将 COMP 引脚拉至高电平以下。 在这种情况下、COMP 引脚将提供该电流。 当输出开始上升时、COMP 引脚将被下拉、并开始灌入电流。 这意味着 PWM 输出脉冲宽度在启动时非常高、并逐渐减小、直到达到保持输出电压所需的占空比。  

    再次感谢您的联系、我希望这能解答您的问题!  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据8.3.4  
    在本节中,他们提到了图14中没有看到的 TL431和光电隔离,因此我很难理解他们所说的话,您能用图让我理解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看数据表中显示闭环应用示例的图25。  

    谢谢、  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了