This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62085:TPS 62085开关频率不正确

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903075/tps62085-tps-62085-switching-frequency-incorrect

器件型号:TPS62085

根据数据表、我可以在图1中找到 Fsw 曲线。

由于采用节能模式、Fsw 可在不同输出电流下变化。

但现在、我对负载施加0A/0.3A/0.6A 甚至1~2A 的电流、Fsw 都是相同的、即1.5Mhz。

Fsw 应为2.4Mhz@0.4A 以上。

请帮您检查问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TPS62085没有强制 PWM 模式、因此开关将根据负载电流而变化、尤其是在轻负载条件下。

    总之、请分享不同 输出电流 条件下的波形(Vout、Iout、电感器电流、SW 引脚上的电压)以及原理图。  输入电压和 输出电压是多少?

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以理解、Fsw 会因不同的负载电流而变化。

    但我在不同的负载电流0A/0.3A/0.6A/1A/2A 上测量了 Fsw、并且得到的所有相同 Fsw 大约为1.5Mhz。

    根据数据表中的公式、可以计算出 fsw、但不应相同。

    测试条件:

    VIN=3.3V VOUT=1.0V Imax=0.6A L=1uF

    随附的波形!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的快速响应。

    请分享原理图和器件标识、因为它应该是 PD5Q。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有手头上的样片、完整的 PN 是 TPS62085RLTR。

    下面是原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    VOS 引脚连接错误、应直接连接到输出电感器。 请参阅下图以供参考。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是根本原因吗? 我将进行返工、看看问题是否得到解决、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    更改 VOS 引脚连接是否解决了该问题?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果建议解决了问题、我将关闭该主题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更正原理图后、Fsw 为2.xMHZ。

    我有两个问题、如下所示:

    我们在不同的负载条件下测量的 Fsw 几乎相同。

    0A/0.35A/0.7A/1A/2A/3A、Fsw 全部为2.1~2.3Mhz

    FSW 应与下图匹配?

    2.是否可以将10欧姆以下的电阻更改为0欧姆?

    还是必须修改布局并将 VOS 直接连接到扼流圈?

    VOS 连接到扼流圈并经过10欧姆电阻有何不同? 10欧姆电阻器上的压降不应太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请参阅下面的答复。

    如果原理图和布局正确、则开关频率将与下图类似。

    2、VOS 引脚用于复制电感器电流、因此应尽可能短地直接连接到电感器。 它(VOS 引脚)需要与 FB 电阻分压器具有单独的连接、因此将 R125替换为0r 可能不起作用。

    您可以共享布局吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请通过以下链接下载电路板文件、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下链接获取板级配置文件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是否有上述请求的更新? 或问题已解决。

    感谢您的建议。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在之前的回复中提供了布局下载链接、您是否已检查过它?

    我将 R746更改为0欧姆、并在不同负载电流为0/0.3/0.6/1/2A 时获得 FSW=2.1~2.5MHz。

    布局将引脚4 (VOS)和引脚3 (FB)分压器电阻 R755连接在一起并转至 Vout (P1V0_STBY)、这是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    请通过以下链接下载电路板文件。

    请检查 U19和以下是否为原理图。

    https://drive.google.com/file/d/15LEWIw--BhPhB9JHqYppuGwDo7wGj-Oh/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    由于我们已经在内部讨论过它、我将关闭此主题。

    此致、

    Excel