This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:PCB 布局| SW 节点布线

Guru**** 2519520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956906/tps561201-pcb-layout-sw-node-routing

器件型号:TPS561201

每个人都度过了美好的夜晚  

我将此 IC 与附加的布局搭配使用。

我的 SW 节点跟踪在器件下方传递。  

在运行过程中可能会对该 IC 造成问题?  

我的工作参数为:  

最小输入电压:10V ; 最大输入电压:14V

- Iout 最小值:大约5mA 、Iout 最大值:300mA (用例) @ Vout:3.3V

-输入电容 C3 --> 10uF 50V 1206 & C4 --> 0.1uF 50V 0603

-输出 LC 滤波器:L1 --> 4.7uH & C6=C7 --> 22uF 16V 1206

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:  

    它确实具有不稳定的风险。 但风险很小。 因为 Iout 更小。  

    您是否见过任何异常波形?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Edwing、  

    我正在等待电路板进行测试、稍后如果需要、我将使用一些波形更新帖子。  

    顺便说一下、您意味着一般不稳定行为或 IC 的特定"块"中存在风险、例如内部控制环路补偿?  

    我已经阅读了布局部分(建议编号5)中的数据表中的"不允许开关电流在器件下方流动"、但我设计了很多直流/直流转换器、其中 SW 节点在 IC 下方布线、没有任何问题。  

    我不确定数据表中的这条建议、因此我在这里要问、您是否使用此 IC 尝试过这种布局?  

    此致、Luca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:  

    是的、风险是它可能会发生不稳定的行为。 我不尝试这种布局。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃德温的美好夜晚  

    可能知道这种布局为什么会导致不稳定的行为? 与内部 IC 结构有关?  

    通过我测试电路板的方式、您可以看到 IC 在无负载、280mA 以及500mA 的情况下运行良好。  

    此致、  

    Luca Belvederesie2e.ti.com/.../Nuova-cartella-compressa.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:  

    它与内部 IC 结构无关。 当 SW 线路处于 IC 下方时、很容易导致 IC 内部逻辑信号产生噪声。 因此、不建议将 SW 线置于 IC 下方。  

    波形看起来很好。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、  

    因此、使用该电流时、IC 工作正常。  

    今天、我将在家里工作、所以我无法使用更多电流进行测试、但是如果您有兴趣、我可以要求同事在负载达到1A 的情况下稍微运行一下。

    请告诉我、这是否有趣、顺便说一下、我的 PCB 层叠是4层(另一个使用相同 IC 的板上有6层)、其中 IC 下方的层为 GND 层。 两层之间的距离大约为0.1mm。  

    此致、  

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:  

    是的、请使用1A 运行以仔细检查我们的器件是否能够稳定工作。 如果这里有足够的裕度、那就好了。  

    BRS、  

    Edwin。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃德温的美好夜晚  

    我已经在以下条件下测试了直流/直流:  

    -输入电压:大约10、6V  

    -输出电压:3.3V

    输出负载:1A

    IC 在 我的波形下方非常好地工作

    开关节点

    开关节点的缩放

    输出纹波:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Edwin 将在周一前再次与您进行讨论。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    是的、根据波形、它可以很好地工作。

    在您的下一代设计中,仍建议遵循布局指南。

    BRS、

    Edwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的夜晚,Edwing  

    感谢您的建议、我对我可以从数据表中看到的建议布局有疑问。  

    开关节点通过几个通孔向下拉至内层、如果 PCB 是2层、则在底部。  

    该方法剂量没有更高的寄生电感?

    请告诉我您的看法以及您是否可以共享开关节点波形进行比较。  

    此致、  

    Luca Belvederesi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、  

    请参阅以下应用手册。 我比较了三种布局、有一些波形。  

    Edwin。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的夜晚,Edwing  

    感谢您分享本文档。  

    基本上、我已经为我的布局实现了版本2、它运行得很好、事实上、我可以看到寄生电感是最低的。  

    顺便说一下、在数据表中、建议的布局是类型1……

    此致、  

    Luca Belvederesi