请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3150 您好,
当 我使用 LM3150 进行24V 到5V 降压,我发现 软件 有大约200ns 的抖动(__LW_AT__350kHz 的开关 频率), 然而 当 我 将 Cvcc 添加 到20uF, 当 我将 Cvcc 更改为 4.7uF, 抖动 甚至超过 300ns 时、抖动会减少到大约50ns,。 我在数据表中发现、建议使用1-4.7uF 的 Cvcc、那么 、对于 LM3150、Cvcc = 20uF 是否正常?
我们已经添加了纹波注入电路。
谢谢!