This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:Cvcc = 20uF 对于 LM3150是否正常?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959639/lm3150-is-cvcc-20uf-ok-for-lm3150

器件型号:LM3150

您好,

当 我使用 LM3150 进行24V 到5V 降压,我发现 软件   有大约200ns 的抖动(__LW_AT__350kHz 的开关 频率), 然而 当 我 将 Cvcc 添加 到20uF,  当     我将 Cvcc 更改为 4.7uF,  抖动 甚至超过  300ns 时、抖动会减少到大约50ns,。 我在数据表中发现、建议使用1-4.7uF 的 Cvcc、那么  、对于 LM3150、Cvcc = 20uF 是否正常?  

我们已经添加了纹波注入电路。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可能与您的布局有关、或者您可能具有较大的 MOSFET 栅极电荷。

    20µF Ω 的 Cvcc 应该可以、它不会对内部 LDO 施加太大的应力、尤其是在使用软启动时。

    VCC 上升时间应约为1ms、只需确保软启动时间长于此值。

    在启动期间检查 SW 节点、以确保一切正常。  

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多