This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:bq51051B 充电缓慢

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903751/bq51051b-bq51051b-charging-slowly

器件型号:BQ51051B

大家好、我们的 Qi 充电器速度非常慢。  我们将其设置为1500mA 充电速度、它不会超过700mA。  我们尝试了各种电感线圈、18W 5V 电源和15W Qi 充电器、当我们在充电时使用万用表测量电池正极端子上的电流时、不会超过700mA。  我们使用了 R43的大小调整、这似乎无关紧要、我只能使它变慢但不能更快。

我们的布局或原理图中是否存在任何明显的错误或缺陷?   

这是 PCB 的最后一部分、无法正常工作。  我使用的大多数芯片都来自 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    原理图看起来不错。

    在 PCB 上、器件下方的散热焊盘是否连接到较大的散热平面?

    '

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是4层的所有层。  Qi 芯片与 GND 层相连、但芯片正下方的层为3.3V 电源平面、PCB 的另一侧有其他芯片(双面"PCB")。

    对于长度为2英寸的24AWG 线缆、我有短引线连接到 Qi 电缆的 JST 接头。

    我不确定标称电感器是什么、或者在这一点上需要采取哪些后续步骤来解决问题。 我需要达到1.3-1.5A 的充电速度、或者无法在生产中使用此芯片组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热平面看起来正常。  

    还要检查器件在安全侧是否有温升。

    您使用的是哪种线圈?

    检查 ILIM 和 FOD 电路--拆除 R40,增加 R41 (R-FOD),减少 R43。  将电阻从 R43更改为 R41。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在6、8、10、12、20、 75、82、100欧姆

    Rfod 为200,--- ,180、133、133欧姆  

    因此、大多数情况下尝试保持在 R1+Rfod = 220-210欧姆(假设在1.5A 充电时 KILM = 321)

    在我的测试中、我有4-18650锂离子电池并联、没有保护电路。 我切断+线(约18AWG)、并将万用表夹住导线和测试放大器。  它们在1.0安培和1.3A 之间振荡(如果正常的话)。  有时、如果正好位于充电器垫上、会短暂地看到1.4A。  这是否是正确的测试程序?

    使用热风枪、我在 PCB 上最热的位置测量120-125F <平均95F 左右、室温72F、同时以高于的速率充电。

    对于 电感器、我有多个、我具有最佳充电率、25uH  150 mOhm  815-AWCCARX350300101 //由于成本高昂、体积大且库存量低、因此不理想


    MFR。 编号:760308201
    描述:无线充电线圈无线充电线圈 WE-WPCC 接收器扩展10uH 0.16 Ω Qi 标准

    MFR。 编号:IWAS3010AZEB130KF1
    说明:无线充电线圈无线充电线圈接收器13uH 10%

    MFR。 编号:IWAS4532AGEB140KF1
    说明:无线充电线圈无线充电线圈接收器14uH 10%

    MFR。 编号:WR221230-36M8-G
    说明:无线充电线圈无线充电线圈22X12X0.87mm Oval Rx 线圈单元

    MFR。 编号:WR444030-16F3-G
    说明:无线充电线圈无线充电线圈 RX 无线充电线圈44 x 40 x 0.6mm

    MFR。 编号:WR483265-15F5-G
    说明:无线充电线圈无线充电线圈 RX 无线充电线圈48X32X1.25MM

    MFR。 编号:WR111180-49F5-G
    说明:无线充电线圈无线充电线圈无线充电线圈无线充电线圈无线充电线圈31.8uH 1.34 Ω

    MFR。 编号:WR202010-18M8-ID
    说明:无线充电线圈无线充电线圈可穿戴无线 Rx 线圈20x0.1mm

    MFR。 编号:WR121210-27M8-ID
    说明:无线充电线圈无线充电线圈可穿戴无线 Rx 线圈12x0.1mm

    MFR。 编号:WMRT149A-1
    说明:无线充电线圈无线充电线圈无线充电器 Rx 天线6.9nh

    MFR。 编号:AWCCA-RX350300-101
    说明:无线充电线圈无线充电线圈 RxCoil、1线圈25uH 1.05A @ 19V

    MFR。 编号:WR5540-16K2-FS2
    说明:无线充电线圈无线充电线圈 Rx 无线充电线圈15.8uH 0.10 Ω

    MFR。 编号:146179-2001
    说明:无线充电线圈无线充电线圈微流充电线圈三模1.40mm 螺纹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    您是否仍然看到热上升和输出电流受限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、最后一个帖子是设计状态保持的位置。  目前充电速度太慢、我们无法投入生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个可能导致热上升的问题是 TX 进入 PCB 和电池的交流电场。  解决 方案是在 RX 线圈和 PCB 之间添加屏蔽。 我之前使用过 Wurth Electronics 354002、结果很好、可从 DigiKey 获得。

    另请参阅有关无线电源 RX 过热的常见问题解答:

    e2e.ti.com/.../905835