This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:在 EVM 上、交流线路电压以线性方式下降的相关异常行为

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909872/ucc28070-about-abnormal-behavior-by-ac-line-voltage-decrease-linearly-at-evm

器件型号:UCC28070

大家好、

 

我们的客户正在评估 EVM。

然后、当交流输入电压从100V 升至92V (从 LEVEL2升至 LEVEL1)时、他们确认开关停止(异常行为)。

请告诉我们这个原因并解决问题吗?

我想向您发送异常波形。

请告诉我您的邮箱地址。

 

[条件]

交流输入电压线性降低(从100V 到92V)

输出功率:390VOUT/0.77A (约300W)

-VCC:14V

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    请将电子邮件地址 s-singh2ti.com 上的波形发送给我、我将关闭此处的主题、我们将继续通过电子邮件进行通信。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonal - San:

    感谢您的快速回复。

    我已联系您的电子邮件

    非常感谢您的验证。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonal - San:

     

    我向" s-singh2@ti.com "发送了一封电子邮件。

    如果电子邮件未送达、请告诉我。

     

    此致、

    隐藏