Other Parts Discussed in Thread: BQ24103, BQ25302, BQ25616
主题中讨论的其他器件:BQ24103、 BQ25302、 BQ25616
尊敬的支持团队:
关于 bq24103 (A)、我想知道如果直流电源(施加到和 VCC 中的引脚)无法以最大速率提供足够的电流进行充电、会发生什么情况?
例如:
- 直流输入:12V、1200mA
- I_OCHARGE = 1500mA (通过电阻器 R_ISET1编程)
- 2节锂离子电池、即8.4V 充电结束电压
在给定的配置下、以最大速率(CC)充电不应成为问题、尽管接近限值。 现在、我要将我的电源更改为:
- 直流输入:12V、500mA
bqSWITCHER 现在的行为是怎样的? 完全关断(我不希望这样做)? 或者、它只是降低其输出电流、以便能够保持输入(12V、500mA)吗?
数据表未提供有关这种情况的信息(例如图表)、只是指出"输入电源的功率限制必须大于为电池充电所需的最大功率"。 如果有更详细的见解,甚至数字(?),将会非常有帮助。
谢谢、此致、
Adrian