This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103A:行为、如果直流电源能够提供足够的电流(IN、VCC)、情况如何?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24103, BQ25302, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959154/bq24103a-behavior-if-dc-power-supply-can-t-deliver-sufficient-current-in-vcc

器件型号:BQ24103A
主题中讨论的其他器件:BQ24103BQ25302BQ25616

尊敬的支持团队:

关于 bq24103 (A)、我想知道如果直流电源(施加到和 VCC 中的引脚)无法以最大速率提供足够的电流进行充电、会发生什么情况?

例如:

  • 直流输入:12V、1200mA
  • I_OCHARGE = 1500mA (通过电阻器 R_ISET1编程)
  • 2节锂离子电池、即8.4V 充电结束电压

在给定的配置下、以最大速率(CC)充电不应成为问题、尽管接近限值。 现在、我要将我的电源更改为:

  • 直流输入:12V、500mA

bqSWITCHER 现在的行为是怎样的? 完全关断(我不希望这样做)? 或者、它只是降低其输出电流、以便能够保持输入(12V、500mA)吗?

数据表未提供有关这种情况的信息(例如图表)、只是指出"输入电源的功率限制必须大于为电池充电所需的最大功率"。 如果有更详细的见解,甚至数字(?),将会非常有帮助。

谢谢、此致、
Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    与具有输入电流限制(IINDPM)和输入电压调节(VINDPM)的新型充电器不同、如果该器件具有必要的输入功率、它将以最大占空比或逐周期电流限制运行。  这不会损坏充电器、但会导致电池上的电压和/或电流脉冲/纹波、并在恒流模式下延长充电时间。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速回答。 我没有完全明白这一点。 您是说、如果器件 没有必要的输入功率、它将进入最大占空比还是逐周期电流限制?

    如果是:"最大占空比"对我来说听起来是逻辑。 但是、如果直流电源输入根本无法提供足够的电流、为什么要进行逐周期电流限制?

    您能否给我一个提示或一些示例、您的哪些新型充电器具有 IINNPPM/VINDPM?

    此致、
    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    如果您的输入线路电阻过高、导致输入电压下降但不低于充电器的 UVLO、则输入电流将增加以尝试提供设定的充电电流、这可能会但不太可能 会导致 达到逐周期电流限制。  VINDPM 可防止这种情况发生。

    新发布的 BQ25302是一个选项、BQ25616是另一个选项。

    此致、

    Jeff