This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CU2842:电源管理论坛

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959263/webench-tools-uc2842-power-management-forum

器件型号:UC2842

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我生成了原理图设计。  我也根据它和 PCB 进行了原理图设计。 但 İt 不起作用。 我从两个星期开始研究它。 我在硬件设计方面拥有两年的经验。 但我不明白为什么。 一切看起来都不错。我附加了我的设计、请提供一些信息。

我使用 Webench 建议的组件。 我也连接了变压器、尝试两种不同的变压器。 但它不起作用。

我的规格

85VAC-265V 交流输入  

24 VDC 5A

感谢您的 attentione2e.ti.com/.../mesut.pdfe2e.ti.com/.../tsd_2D00_1717xx.pdfe2e.ti.com/.../SM-32202034.pdfOut。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sancar:

    很抱歉听到您的反激式转换器不工作。 您能描述一下您遇到的问题吗? 您可以提供的详细信息越多、我就越能提供帮助。 转换器"不工作"会留下太多的可能性。 以下是一些想法:

    1. 在 Cbulk 处施加直流电、而不是施加交流电
    2. 转换器是否尝试启动? 您是否会看到任何输出脉冲、即使它们只会消失了一会?
    3. Vref 引脚是否达到5V?
    4. 很高兴您发送了变压器数据表、但 Webench 原理图中未显示引脚编号、因此无法判断变压器是否正确?
    5. 根据变压器引脚分配检查您的实际原理图、以确保变压器安装正确
    6. 如果未安装变压器样品、则测量磁化电感并根据 Webench 原理图中显示的点验证相位是否正确

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)是的,我也使用了大容量 DC。

    2.)转换器启动并为 GATE 提供一些脉冲,但它会自行关闭。  这种评估定期重复。

    3.)没有,我看不到5伏的电压。

    4.)我检查了它们。 它们是正确的。

    还有一个;

    当我在 VCC 引脚上使用示波器进行检查时、它看起来是 锯齿波。 Vcc 引脚 不断变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑萨尔

    如果您在 VCC 上看到"锯齿"、在 OUT 上看到脉冲突发、则说明了启动问题。 以下是一些建议尝试的调试功能:

    1. 焊接飞跨导线、以便您可以将直流实验室电源直接连接到 VCC、并将小信号二极管(1N4148或等效器件)与直流实验室电源的正极线串联
    2. 缓慢地将直流实验室电源电压从0V 增大到18V (16V 为 UVLO 开启)。 在增大施加到 VCC 的电压时、使用 DVM 或示波器探头监测 VREF 引脚
    3. 当 VREF 变为5V 时、验证您现在是否有稳态输出脉冲开关、如果有、则将直流实验室电源降至12V (10V 为 UVLO 关闭)
    4. 尝试移除直流实验室电源、看看转换器是否仍在稳定状态下运行? 如果没有、请返回并重复上述1-3
    5. 在 VCC 上使用直流实验室电源使电源进入稳定状态后、您可以验证变压器电压、AUX 绕组电压、VOUT 调节、改变 VIN 与占空比、稳定性等
    6. 现在、为了确定转换器不能自行启动的原因:
      1. 如果转换器未在预期的 VIN 电压下启动、请尝试减小启动电阻器、以便在最小 VIN 时提供更大的 ICC 电流
      2. 如果转换器以正确的 VIN 启动、并且根据上面1-4中完成的测试、AUX 电压调节看起来不错、则可能需要增加 VCC 大容量电容值。 现在请尝试安装一个超大的电容器...比如100uF 或较大的电容器。
      3. 确保 VAUX 能够在最小 VIN 期间调节至正确的电压电平? 如果 VAX 在最小 VIN 时过低(<10V)、则相应地调整变压器匝数比。
      4. 启动问题几乎总是与这三个中的一个或多个(上面的 a-c)相关:(a)启动电阻器大小、(b) VCC 大容量电容器、(c) VAUX 自举电压调节。  

    此致、

    Steve M