This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:在没有升压操作的情况下打开 BATFET 进行充电

Guru**** 2543210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959455/bq24780s-turn-on-batfet-for-charging-without-boost-operation

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ25870

大家好、  

只需检查是否可以实现低于充电。  

打开 BATFET 并关闭升压 FET。 然后、电池仅通过负载开关充电。  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通过控制降压转换器占空比来调节充电电流。  开关逻辑不允许通过 BATFET 为电池充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢。

    那么、是否有与 BQ25870相似但用于多节电池的解决方案? 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道多节电池闪光灯充电器 IC。

    此致、

    Jeff