This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS6591133外部同步

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959164/tps65911-tps6591133-external-syncronization

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件:DM388

您好!

我们目前正在设计基于 DM388处理器的定制板。 IC TPS6591133将用于处理器的电源。 是否可以通过 GPIO2引脚将 TPS6591133的 DCDC 与外部1MHz 时钟同步? 我们希望使用扩频技术来降低 EMI。
此致、Maxim Galkin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

     我认为这是可行 的、但所有与直流/直流转换器相关的推荐器件和规格必须与数据表不同、因为数据表建议使用3MHz 外部时钟实现直流/直流转换器开关同步;TI 无法保证这些规格和时钟频率变化引起的其他变化。  
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我将频率更改为3MHz、但我仍然不确定是否可以通过 GPIO2引脚实现同步。 有可能吗?

    此致、Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

     为了通过 GPIO2引脚实现同步、需要正确设置2个位。 请参阅以下说明:  

    直流/直流时钟配置:
    DCDCCKSYNC[1:0]= 00:DCDC 时钟没有同步
    DCDCCKSYNC[1:0]= 01:具有相移的直流/直流同步时钟
    DCDCCKSYNC[1:0]= 10:DCDC 时钟没有同步
    DCDCCKSYNC[1:0]= 11:DCDC 同步时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢你的帮助。

    此致、Maxim