This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:BQ25601D 的直接替代产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959175/bq25611d-drop-in-replacement-for-bq25601d

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件: BQ25601D

假设 VBUS 和 VAC 引脚连接在一起、 并且 BATSNS 在给定的电路板上未连接、 BQ25611D 为什么 不会针对 BQ25601D 直接可替换(即"嵌入式")?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    您对 VAC 和 VBUS 正确无误。  但是、BATSNS 不能保持未连接状态、因为它是电池稳压的感应点、这与601D 中的 BAT 引脚不同、BAT 引脚是感应点和电流输出。  此外、多个 I2C 寄存器也不同。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。 根据611D 数据表的"引脚功能"表、我确实有一个后续问题、"如果 BATSNS 引脚开路或对地短路、BATSNS_STAT 位设置为1、并且充电器通过 BAT 引脚调节电池电压。" 您是否认为数据表不正确、我的解释是否不正确、或者是否存在对这种情况的警告?

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    将在下周的工作时间内返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    数据表正确。  我是假期的备份支持、但没有意识到该设备具有该功能。

    此致、

    Jeff