This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606引脚11 TS 必须连接到 REGN?

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959231/bq25606-bq25606-pin-11-ts-must-to-connect-to-regn

器件型号:BQ25606

数据表 显示 REGN 上的电压调节 范围为 5.6至6.65V。

如果典型电压为6V、则容差为-6.6%~+10.8%。

这种容差导致保护无法满足安全标准。

我们能否从外部3.3V 电源更改 TS 偏置电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    TS 电路的工作原理是将分压后的 REGN 电压与馈入比较器的内部基准电压(也是 REGN 的电压)进行比较。  可在 TS 引脚和内部比较器上看到 REGN 的任何相对偏移。  如果使用外部源作为 TS、则 TS 功能不准确。   

    TS 引脚绝对最大值为7V。  使用分压器时、TS 永远不会看到整个 REGN 电压。  

    您指的是什么保护?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是因为 REGN 的容差较大。

    我们担心过热保护可能会导致充电器即使在超过65°C 的电池温度下仍能工作、而这已经超过了电池充电温度60°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    另一个问题是、正如您指出的、比较器也来自 REGN。

    该容差如下所示:

        数据表 显示 REGN 上的电压调节 范围为 5.6至6.65V。

        如果典型电压为6V、则容差为-6.6%~+10.8%。

    当我们计算 VTS 上的器件总体容差时、REGN 的容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将在下周的工作时间内返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    由于电阻分压器上拉至与比较器基准值相同的电压、因此所有电压都将发生相同的容差变化、因此容差无关紧要。  它不会影响 TS 功能精度。

    此致、

    Jeff