This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150-250EVAL:LM-3150,带大抖动的新型评估板

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150, LM3150-250EVAL, LM25145, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904401/lm3150-250eval-lm-3150-new-eval-board-with-big-jitter

器件型号:LM3150-250EVAL
主题中讨论的其他器件:LM3150LM25145LM73605

我们有一个 LM3150 Eval250板。
我们在输入电压为24V 和1A 至5A 的负载下开始测试。

在原始评估板配置中、我们可以看到开关节点的上升沿和下降沿存在很大的抖动。 抖动高达400ns。

这让我非常吃惊、尤其是因为设计是最佳的。 因此 FB 上的噪声可能不是这样。

我将纹波注入电路放在电路板上
抖动已减少。 但是,我不能完全让他离开。
我在 SW 节点中仍然具有100ns 抖动。
我还尝试了一些值。

如果其他一切正常、100ns 的抖动是否可以接受?

此致 Rainer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rainer、

    我强烈建议参考以下提到的 E2E 主题、该主题已经解决了类似的问题。

    请仔细研究、如果它不能解决您的问题、我们肯定可以对此进行更多讨论。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/754261/2807687#2807687?jktype=e2e

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit Gupta、您好!

    我读了 Iám 线,这是一个很好的尝试。

    我想知道演示板具有这样的抖动。

    正如我告诉过您的、我尝试使用具有多种配置的纹波注入电路、但是

    我永远不会受到100nsec 的抖动。

    那么、问题又 是、100ns 的抖动是可接受的还是可以接受的?

    此致

    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rainer、

    根据开关频率、100ns 可能是可以接受的。  纹波注入电路的元件值是多少? 在 PCB 布局方面、请确保耦合电容靠近 FB 引脚且 FB 走线尽可能短。

    此致、

    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    关于 PCB 布局、它将位于 LM3150-250EVAL 板上。

    用于纹波 INJ。 ,我从 Web 设计器获取值,请参见附件。

    但是、使用该值 、抖动会变得很大。

    我尝试将 RR 降至680k 欧姆。 那么、我对 R.A. 100ns 的抖动有了最佳的结果。

    你是否有更好的尝试?

    随机我有一个开关节点的屏幕截图。

    在 持久性模式下、您可以看到抖动的宽度。

    此致

    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim、另一个问题。

    如果我没有负载、开关节点上的 frq 是稳定的(所描述的抖动除外)。

    如果我将负载设置为5A、开关节点上的 FRQ 会增加约16kHz。

    同时、我将 Ron 设置为150k、应为300kHz。 实际情况是334kHz。

    因此、如果我没有负载、则为334kHz、负载5A 为350kHz。

    LM3150和评估板的这种情况是否正常?

    注:µH 已将评估板上的 L 更改为6、8 μ H、同时也将设置为5V。 我目前只使用24V 直流输入进行测试。

    此致

    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我还进行进一步测试。

    如果我将 RR 降至330k、则 SW 节点上的抖动非常小。

    但我看到了其他一些东西,在降低 RR 的同时,FRW 将上升。

    我看到 Ron 为150k 且无纹波注入 R.A.300kHz。

    我看到 Ron 150k 和纹波注入 RR 680k Ω= R.A.330kHz

    我看到 Ron 为150k 且纹波注入 RR 为330kOhm = r.a 370kHz。

    如果我发现抖动最低,为330k 欧姆,我会问,这样可以降低该值吗?

    但为什么频率会上升?

    此致

    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、如果我降低 RR、FRQ 将继续、输出值也将随之下降。

    因此、减少 RR 不是解决方案。

    我刚开始。 无纹波注入的情况下、降级板的开关节点中具有大抖动。

    尝试使用纹波注入可减小抖动、但会增加 FRQ 和输出电压。

    在这种情况下,您可以推荐什么?

    此致

    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我在 Datashet 中发现了有关此效果的提示:

    Check Alignment of PHs>此意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意之

    但在本例中、电压将高达5、6V、不稳定性为5V。

    总结实际上是这样的。

    无纹波注入的降压板在 SW 节点中具有大抖动。

    具有纹波注入和减少抖动的值的降级板具有更大的输出电压和 FRQ。

    那么、我可以做什么呢。 ?

    请提供建议。

    此致

    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rainer、

    如需有关组件选择的帮助、请参阅 LM3150快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/LM315XQUICK-CALC

    请注意 FB 处的注入纹波振幅、因为这会影响稳定性和抖动性能以及输出电压设定值(假设调节发生在 COT 架构纹波波的谷底)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rainer、

    以下是一些附加说明:

     

    1. 使用电阻更高的 FET。 内部注入的纹波基于低侧 FET 上的纹波。 使用 Rdson >= 10m Ω 的 FET 会增加注入的同相纹波。  抖动越高越好。

    2. 更高的 Cout ESR、或2b)向反馈添加纹波注入。  

    3. 有时 CFF 就足够了。  这一切都与到达 FB 引脚的同相纹波量有关。

     

    这里的另一个控制器选项(具有出色稳定性能的电压模式控制)是 LM25145。 或者、考虑使用 LM73605等转换器。

     

    此致、

    Tim