This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36922H:推荐用于 E-link 显示背光的 LED 驱动器。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36922H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959691/lm36922h-please-recommend-led-driver-for-e-link-display-backlight

器件型号:LM36922H

尊敬的先生/女士:

我的客户正在考虑将 LM36922H 用于 E-link 背光。 我已经发布了 E-link 背光要求。 您能否检查 LM36922H 是否符合此要求?

根据 LM36922H 数据速率(6.3建议运行条件)、LED 灯串阴极连接为0 ~ 29.5V。 请您解释一下这是什么意思吗?

您可以看到、E-link 背光需要最高37.2V 的电压。 LM36922H 无法用于 E-link 背光?

如果 LM36922H 无法使用、您能否推荐合适的 LED 驱动器? I2C 应支持1.8V 电压。

谢谢、

YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读了"7.4.5.2 LED1、LED2上的电压限制"、无法理解它的含义。

    请 举例说明什么是 VLED1/2。

    谢谢、

    YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中找到了 I2C/PWM 的 VIL 和 VIH、但找不到 VOL 和 VOH。

    您是否还可以检查  I2C/PWM 的 VOL 和 VOH? 如前所述、应支持1.8V I/O 电压。

    谢谢、

    YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉、我犯了个错误。

    SDA/SCL 连接到1.8V 上拉电阻器、VOH 将为1.8V。 PWM 是输入引脚。 对吧?

    对于 VOL / VOH、请忽略。

    谢谢、

    YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 LED 短路时、LEDx 引脚的电压高于正常情况、该电压应低于30V。 但是、对于正常运行、该器件可支持高达38V 的输出、并且由于 LED 存在正向电压、LEDx 的电压较低。 因此它适合您的设计。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢你的帮助。

    此致、

    YY。