This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源多路复用器器件建议请求。

Guru**** 2537330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS2121, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959700/power-muxes-part-recommendation-request

主题中讨论的其他器件:TPS25947TPS2121TPS2120

您好、TI 专家。

客户要求满足以下条件的电源多路复用器应用于新项目。

- Input1:5V

- Input2:3.7V 或4.2V 电池(锂离子或锂聚合物)

-输出电流:4A ~ 5A

-其他:当前正在使用的电源状态通知

如果有合适的产品、请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的支持!

    请查看 TPS25947 (数据表中的图9-6)  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢您的回答。

    但是、TPS25947需要与两个一起应用才能符合上述规格。

    我们再次申请推荐产品、因为该产品只能使用一个器件进行设计。

    我会等待的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我们有 TPS2121和 TPS2120、但它们不能支持连续5A。 请浏览数据表并告知我们

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    再次联系客户时、他们说可以有4A 或更高的输出电流。

    相反、我们请求将建议作为具有输出开/关功能的产品。

    ------------------------------------------------------------------

    - Input1:5V

    - Input2:3.7V 或4.2V 电池(锂离子或锂聚合物)

    -输出电流:4A ~ 5A

    -其他:当前正在使用的电源状态通知(具有开/关功能的器件。)

    ------------------------------------------------------------------

    如果有合适的产品、请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    TPS2121通过 ST 和 SEL 引脚实现此功能

    此致、Rakesh