This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:效率似乎很低

Guru**** 687390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909973/tlv62084-efficiency-seems-low

器件型号:TLV62084

您好!

我使用 的是 TLV62084DSGR。 根据计算、5V 至1.2V @1.4A 输出电流会消耗(仅限稳压器) 345mW 的功率。 这是正常的吗?  

对于上述相同的应用、是否有任何更好的开关稳压器具有最小的功率耗散? 或者是否有任何其他方法可以最大程度地减小此功耗???

请提供建议。

谢谢、

Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我们正在努力解决您的请求、我们将尽快回复您。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢您的回答。 我们处于设计阶段。 我之所以提出这个问题、是因为数据表中的效率与输出电流间的关系图。 在功率估算期间、我对此有疑问。 我的疑问是,在1.4A 电流下,效率为~80%时,这种情况是否正常? 是内部开关电路中的损耗造成的吗? 这会在更高的输出电流下导致这种很大的损耗。

    谢谢、

    Vignesh.M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    为了提高效率、我建议使用 TLV62085TPS62085、但它们具有与 TLV62084DSGR 不同的 IC 封装。

    电流较高时的损耗主要是由于集成 MOSFET 的开关和传导损耗、有关这方面的更多详细信息、请参阅以下应用手册: MOSFET 功率损耗及其如何影响电源效率

    此致、

    Davor