This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:降压/升压反相配置中的短路

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909330/lmr33630-short-out-in-buck-boost-inverting-configuration

器件型号:LMR33630
我尝试在降压/升压反相配置中使用 LMR33630ADDA、这是 webench 配置程序所建议的。 使用的元件几乎与建议的元件相同(输出电容器略小、因为在此应用中、输出纹波不是问题。 要求为8-18V 至-12A、平均输出电流约为1A。 实现的电路 为 https://ibb.co/6RMvCkF (使能电路未连接、EN 与 VIN 之间绑定了一个零欧姆电阻;当使能端连接到芯片接地端时、它当然不起作用、但也不会爆炸)。 问题是:它不起作用。 它在低至大约-5V 的断续模式下工作、然后烧毁。 这种情况下*无负载*(负载是不连续的、稍后应用)。 我的理论:我已经了解到、该架构存在可怕的 RHP、因此可能不是稳定的、并且在没有负载的情况下会发生自毁(数据表中的此 LMR 具有特殊的低负载模式、也许是这样)? 由于转换器本身会拉低其接地、因此我实际上从未了解初始偏置是如何发生的。 电流是多少? 一些隐藏的内部路径? 至于布局、我在转换器旁边有 C43、C44和 C40、以避免欠压问题。 很难进行测量、因为它会在几秒钟后烧坏。 阅读 SLVA257、SLVA059、SNVA856、SLVA317以及其他制造商的类似说明、但尚未获得启发。 有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮您在帖子中上传原理图吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    https://ibb.co/6RMvCkF 这是稳压器器件…的原理图 负载或多或少是驱动线圈的 MOSFET、但稳压器即使在负载关闭时也会断开。 这就是我考虑某种不稳定的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    https://ibb.co/7n4gB8x 。 由于我不知道电流是如何流动的、所以我尽量做到最好。 巨大的陶瓷是稳压器控制旁路、我尽可能地将其保持在最接近的位置、电源电流环路更宽、但更糟糕的是、它应该是 EMI 问题、而不是器件燃烧问题。 还尝试添加一个68 Ω 固定负载(大约170mA)以强制转换器处于 CCM 模式(我担心零负载不稳定)、但它仍然短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们似乎无法 访问 外部云盘、您是否可以在此帖子中上传您的文件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上不知道你*可以*直接插入图像而不链接它们,对不起!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布局中的电源布线过窄、如果有电流流经这些布线、压降会很大、从而导致错误反馈电压等误差。 请根据数据表更改布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我担心这种情况。 对于这些问题、这些新型超低 Rdson 开关似乎特别合理。 感谢您的建议