This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:轻负载会导致电感器产生噪声

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1, TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907838/tps61194-q1-light-load-lead-the-inductor-noisy

器件型号:TPS61194-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61194

大家好、

我的客户正在使用 TPS61194-Q1。

VIN=9~16V 当输出为轻负载且 Vin =16V 时、VOUT=21V。 PWM 输入为20kHz。 电感器产生了噪声。

我们认为脉冲跳跃模式会导致问题。 我们是否有与 TPS61194-Q1类似的 FPWM 功能 LED 驱动器? 或者任何建议都可以解决该问题。 或者对此问题有任何意见、可能是脉冲跳跃模式不产生噪声? 谢谢你。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    • 您能否在电感器产生噪声时提供电流?
    • 当 PWM 在轻负载时处于高电平时、电感器是否产生噪声?
    • 当电感器产生噪声时、PMW 输入的占空比是多少?
    • 您是否尝试更改 PWM 输入频率?
    • 请在电感器产生噪声时提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请参阅评论。

    产生噪声时的电感器电流?  轻负载时的电流消耗约为8~10 mA


    当 PWM 在轻负载时处于高电平时、电感器是否产生噪声?  此应用为 Vin/Vout = 16V/20V (输入电压的应用为9~16V、并且在轻负载时 Vout (LED)约为20V。 轻负载期间高输入电压时产生噪声)


    当电感器产生噪声时、PWM 输入的占空比是多少?  它们施加的最小占空比约为2%、并且会受到噪声的影响。 但他们没有检查 PWM 的占空比如何降低、从而开始在其应用中产生噪声。


    您是否尝试更改 PWM 输入频率? 否 为了避免可闻噪声、我们始终将 WLED PWM 频率设置为20kHz (或接近20kHz、如18kHz)。 TPS61194不能应用高于20kHz 的 PWM 频率。  我们不会降低 PWM 频率,因为即使在正常运行时,它也会导致可闻噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    请参阅评论。

    产生噪声时的电感器电流?  轻负载时的电流消耗约为8~10 mA

    实际上、我需要电感器电流的波形来确定噪声的根本原因。 轻负载下环路不稳定也会导致这种现象。 您将找到电感器电流的低频分量。

    此外、是否可以增大电感器的值?


    当 PWM 在轻负载时处于高电平时、电感器是否产生噪声?  此应用为 Vin/Vout = 16V/20V (输入电压的应用为9~16V、并且在轻负载时 Vout (LED)约为20V。 轻负载期间高输入电压时产生噪声)

    在  这种情况下、100% PWM 占空比输入是否仍会产生噪声?


    当电感器产生噪声时、PWM 输入的占空比是多少?  它们施加的最小占空比约为2%、并且会受到噪声的影响。 但他们没有检查 PWM 的占空比如何降低、从而开始在其应用中产生噪声。

    好的。


    您是否尝试更改 PWM 输入频率? 否 为了避免可闻噪声、我们始终将 WLED PWM 频率设置为20kHz (或接近20kHz、如18kHz)。 TPS61194 不能应用高于20kHz 的 PWM 频率。  我们不会降低 PWM 频率,因为即使在正常运行时,它也会导致可闻噪声。

    您是否在发生噪声时启用了扩频?

    电感器的波形对于找出根本原因非常重要。

    此外、我认为针对此案例最好通过电子邮件进行沟通。 您可以直接通过电子邮件发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    由于您很长时间没有回复、我将关闭此主题。 您可以在此主题中再次询问您是否收到任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    很抱歉、我有另一个紧急情况、稍后我会直接向您发送电子邮件。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    没关系。