This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:EN 引脚的高电平和低电平输入电压

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909632/tps63900-high-level-and-low-level-input-voltage-of-en-pin

器件型号:TPS63900
主题中讨论的其他器件: CC2642R

您好!

TPS63900的 VIL 最小值为0.4V、VIH 最大值为1.2V。

如果我有从 MCU GPIO 进入 TPS63900 EN 引脚的0.66V (表示为低电平)、EN 引脚是否会看到0.66V 为低电平状态?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我恐怕这种状况是不确定的。 请确保 EN 引脚大于1.2V 或小于0.4V。  

    您的 GPIO 有哪些高级功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高电平为2.64V。

    您是说 MCU GPIO 必须为稳压器 EN 引脚提供低于0.4V 的电压电平、使其降至最低?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、只有低于0.4V 的电压才能确保转换器被禁用。 否则、状态不明确、可能会出现错误行为。

    如何使用分压电阻提供半电压? 低电平:0.66/2=0.33V、高电平:2.64/2=1.32V。 然后它可以很好地覆盖高和低范围。

    顺便说一下、我是否可以知道您使用的 MCU 是什么? 如果是常见情况、我将向团队提供反馈、以检查我们是否应该在新器件中考虑它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您的建议。

    我使用的是 CC2642R。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已检查 CC2642R 数据表。 我没有找到用于低电平的0.66V。 您是否测量过它?

    根据数据表、如果只将 EN 连接到 GPIO、似乎可以。 但是、由于我不熟悉 MCU、最好与 MCU 团队进行仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 MCU CC2642R VDDS 为3.3V。 因此、0.2 x 3.3V = 0.66V。

    我从另  一个 CC2642R 帖子中知道了它。 VIH 和 VIL 似乎分别与 VOH 和 VOL 相同。 我对此也有疑问。 在3.3V 电源电压下、无法在数据表中找到 VOH 和 VOL。

    是否可以对这些 VOL 和 VOH 值进行双重检查?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请告诉您、我正在与 CC2642团队进行联系。

    这也是我学习 MCU 的好机会。 感谢您的指出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您是否有指向您找到的有关 VOH/ VOL 电平的 E2E 帖子的链接? 从我阅读数据表的方式可以看出、我认为您找到的答案不正确。  

    首先、如果您不加载 DIO、VOH/ VOL 将非常接近 VDD/ GND。 数据表中的数据是使用 Dios 可提供的最大电流进行测量的。 如果您看一下电流为4mA 的 VOL、VOL 为0.21V @ 1.8V 和0.40V @3.0V、低于0.14*VDD。

    我假设您在将 DIO 用作控制信号时不会从 DIO 消耗4mA 电流、这意味着 VOL 将低于0.14*VDD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也对那些 VOL 和 VOH 数字产生了怀疑。 感谢您确认这些数字不正确。

    以下链接:  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/p/909470/3361019#3361019

    电压小于0.14*VDD。 VOH 呢?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更仔细地看了这个数字、当拉电流/灌电流为4mA/8mA 时、这个规格(R&D 的输入)看起来是0.2*VDD/0.8*VDD、最小值/最大值 VOL/VOH。 数据表中的数字是典型值。  

    VOH (4mA 拉电流)的典型值为0.88*VDD。 如果您使用上拉电阻、则电流消耗将是此值的一小部分、VOL/ VOH 将更接近电源轨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果由于消耗的电流较低、VOL/VOH 更接近电源轨、VIL/VIH 如何?

    VIL/VIH 值是否也会随接收到的电流而变化?

    还是 VIL/VIH 值是固定的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在晶体管级别更容易看到这一点。 简化后、输入和输出都是逆变器。  

    对于输出、假设您要输出逻辑"1"、则逆变器的输入为逻辑"0"以完全开启 PMOS。 如果 PMOS 的输出端没有任何负载、则晶体管的漏源电压将较低。 但是、如果您在输出端和接地端之间放置一个电阻器、则输出电压将是晶体管导通电阻和电阻器之间的电阻分压器。 因此、如果您希望靠近电源轨、则必须有一个大型晶体管和一个小负载。

    对于输入:我们希望从晶体管的输出中定义'1'或'0'。 如果 VDD 为3V 且输入为1V (例如)、则说明您已开启逆变器中的两个晶体管、并且输出将位于中间位置。 这是一个未定义的电平 (并增加电流消耗)。 对于您通常不会灌入任何电流的输入、定义的电平通常是您可以应用于逆变器输入的电平、并且在输出端仍然具有逻辑电平。