This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:输出电流

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959846/tlv61046a-output-current

器件型号:TLV61046A

我们目前正在开发一款由锂电池供电的手持设备。 此8Ω 使用 TLV61046A 将锂电池的电压升至12V、从而为音频功率放大器供电并驱动3W /μ s 扬声器。
播放音频时、输出电压将降低。 根据声音的不同、有时会降低、有时不会降低。 电压最低时将降至6V、从而导致播放声音失真并降低声音。
尝试将 TLV61046A 的输出电容增加到3000uF、希望得到改善、但发现 TLV61046A 在添加电容后很难启动。
请推荐解决方案、非常感谢!
在该设计中、TLV61046A 的输入电容为22uF、电感为10uH。