This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14050:难以选择最小输入电压

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958516/webench-tools-lmr14050-difficult-to-choose-minimum-input-voltage

器件型号:LMR14050
主题中讨论的其他器件: LM25085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们的器件使用14.8V 锂离子电池。 适配器电压将为19VDC。 我们需要使用此器件、使用稳压器将开关频率从200kHz 转换为400kHz (300kHz 精细)。

对于稳压器、我们可以考虑19V 是最大电压、但我们不会考虑最小电压、因为我们没有决定电池的截止电压下限。

我们选择了 LMR14050稳压器、得到12V 输出电压、5A 输出电流、SF=大约300kHz 所需的最小电压是多少。

2.如果最小输入电压为12.8V、LMR14050工作吗? 如果没有、请建议使用最佳 IC。

在 WEBENCH 中、我尝试输入最小电压=12.8V、13.3V。 它显示为"设计失败"。 对于> 13.4V 和<14V 的最小电压,声频>800kHz。 因此、请推荐符合上述要求的最佳 IC、

谢谢、此致、

Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMR14050的有效占空比可高达97%左右、因此如果您想在理论上保持12V 输出、输入电压可约为12.4V。 但是、始终存在 MOSFET RDS (on)、电感器 DCR 和布线电阻串联、因此最小输入将高于它 、并且它在很大程度上取决于负载电流。 如果输入电压低于最小输入电压、您仍然可以获得较低的输出电压、例如、12V 输入电压结果为11.3V 输出电压、这是您可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您提供信息。

    如前所述、我们需要12V、4A 输出、小于400kHz 的开关频率(由于医疗应用)以实现最小输入电压。 对于最大输入电压、电流将为5A。

    我们尝试在 Webench 中使用12.8V 输入电压、但其显示方式与此类似。

    Webench 正在考虑输入电压小于14V 时的要求。

    那么、请确认、 对于最小输入电压=12.8V、我们是否可以获得12V、4A 输出、开关频率<400kHz? 如果没有、获得  12V、4A 输出、开关频率<400kHz 所需的最小电压是多少?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难说、因为在电路板温度、电感器 DCR 和迹线电阻上没有 RDS (ON)的信息。 因此、如果您必须保持12V 输出、我建议您选择降压/升压转换器来处理低压降情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的快速响应。

    我们可以考虑25C-45C 的温度、我们可以使用建议器件的电感器、LMR14050 MOSFET Rdson (我们不使用其他外部 MOSFET)您非常了解。 您能否建议 获得  12V、4A 输出、开关频率<400kHz 所需的最小电压? 如果输入电压>16V、则为5A。

    2.我们更喜欢任何不是 QFN 的 VSSOP/HVSSOP/SO8封装、您能不能建议使用任何替代稳压器来满足我们的要求?

    如何使用 LM25085?

    4、WEBENCH 对设计作出决策是好的、我们可以在应用中使用相同的电路和器件、对吧?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找我的输入:

    1、仍然很难说、但我可以为您做一些计算:

    如果在4A、30m Ω DCR 电感器下使用0.4VF 二极管、则在需要12V/4A 输出时、至少需要应用13.2V 输入时、应考虑最大 HS RDS (ON)(180m Ω)和97%最大占空比。 如果负载为5A、则至少需要13.5V 输入。

    2.在很大程度上取决于 RDS (on),您可以选择较小的 RDS (on)器件,可能是8A 或10A 转换器。

    LM3. LM25085是使用 PMOS 的控制器、您可以找到一个 RDS (on)非常小、但对于 PMOS 来说、这有点困难。

    4.您可以参考 Webench 结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    非常感谢您的建议、感谢您的支持。

    它非常有帮助。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。