主题中讨论的其他器件: LM25085
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们的器件使用14.8V 锂离子电池。 适配器电压将为19VDC。 我们需要使用此器件、使用稳压器将开关频率从200kHz 转换为400kHz (300kHz 精细)。
对于稳压器、我们可以考虑19V 是最大电压、但我们不会考虑最小电压、因为我们没有决定电池的截止电压下限。
我们选择了 LMR14050稳压器、得到12V 输出电压、5A 输出电流、SF=大约300kHz 所需的最小电压是多少。
2.如果最小输入电压为12.8V、LMR14050工作吗? 如果没有、请建议使用最佳 IC。
在 WEBENCH 中、我尝试输入最小电压=12.8V、13.3V。 它显示为"设计失败"。 对于> 13.4V 和<14V 的最小电压,声频>800kHz。 因此、请推荐符合上述要求的最佳 IC、
谢谢、此致、
Naveen K