This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92830-Q1:用于10A 调光控制的 TPS92830-Q1

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92830-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959728/tps92830-q1-tps92830-q1-for-10a-dimming-control

器件型号:TPS92830-Q1

您好!

我指的是 TPS92830-Q1调光控制、规格如下所示、
只能在10A 应用中使用一个通道? 是否可以调整 Rsense 的参数以控制亮度? 谢谢。

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它无法支持10A 应用、请尝试直流/直流解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有另一种用于10A LED 调光控制的解决方案?

    什么是直流/直流解决方案? 谢谢。

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们不支持这种情况、您能告诉我这样大的电流的 EE。