请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064A 主题中讨论的其他器件: UCC28063A
你(们)好
我的客户对 交流90~264输入、输出240W 设计有单级需求。
UCC28064A 是否 可以设计为交错反激式拓扑? 谢谢。
此致
摇滚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rock:
UCC28064A 可支持交错反激式。 我们没有适用于交错反激式的 UCC28064A 参考设计、但我们有适用于交错反激式的上一代 UCC28063A 参考设计:https://www.ti.com/tool/PMP10116
此致、
本·洛夫