This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:过流故障和短路保护

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q2, TPS40170, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959922/tps40170-overcurrent-fault-and-short-cut

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件:CSD19538Q2LM5145

我在上面的控制器基础上制作了一些原型、如图所示。 通过首先使用24V 为电路板供电、由于 VSS 在2、5V 和300mV 之间切换、因此我们确实具有过流功能、我更改了 Rilim 以允许8A 以及低侧晶体管栅极上的电容器和电阻器。 一切都按预期运行。

在为其他一些电路板供电后、它们的工作时间大约为2分钟、并且会发生以下情况:

  • 在一个电路板上、它们对 GND 和4、3V 短路。 尝试通过移除组上的所有电容器来进行故障排除、短路仍然存在。 我移除了控制器、电感器和晶体管、它们在整个路径上不再短路。 但是、在焊接所有组件后、它会再次工作几分钟、然后变得很短。 =>原因可能是什么? 布局和原理图。
  • 在另一个电路板上、24_filtered 和 SW 之间发生短路。 我测量 SW 上的电压、期望晶体管数据表中指定的电压高于100V、但最大电压为30V。  VBP 上不再有8V 电压、Vdd 上不再有3、3V 电压。 表示无 LDRV 和 HDRV PWM。 这些错误发生在大多数开发板上。 我已经分析了电路板、因为我的设计主要是从 Web 工作台获取的。 我10µA 将使能引脚上的电阻器更改为2、690欧姆、以将使能引脚的电流限制为0 μ A、无变化。 =>有人能告诉我他芯片是否有相同的错误吗?
  • 在另一个板上、该板工作了3个多小时、发生了短路。 我的保险丝烧坏了。 故障排除后、我发现 GND 和 SW 引脚之间存在短路。

    结果表明、我始终在直流/直流控制器的不同路径上短接。 我很高兴在故障排除或解决此问题方面获得任何帮助。

    • 感谢您抽出宝贵的时间、今天晚上您将听到您的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwin、

    这些 CSD19538Q2 FET 是具有高导通电阻的极小型封装(SON 2 x 2mm)-- 它们是否变热?

    请使用 TPS40170 Excel 快速入门计算器检查组件选择(LM5145计算器也是 TPS40170的下一代器件、具有相同的电压模式前馈增益)。 这些文件可在相应的产品文件夹中找到。 只需确保针对 施加的电压降低陶瓷 Cout 值、并包含原理图中未显示的任何下行电容器。

    如果问题仍然存在、请发送开关波形和已完成的快速启动文件以供查看。 请注意、2.2nF 时的 SS 电容也很低、请尝试增大该电容以获得更合理的1-5ms SS 时间。

    此致、

    Tim