This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331输入:4.5 - 9V 输出:3.5V

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS54302, TPS563201, TPS56339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909357/tps54331-tps54331-input-4-5---9v-output-3-5v

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件: TPS54302TPS563201TPS56339

你好

我对 TPS54331的技术规格有疑问。

我的电路的输入电压为4.5至9V、输出电压为3.5V。

最大电流2.2A

数据表中有一个示例电路:

V_IN 在7-28V 范围内受限制。 为什么会出现这种情况。如果输入电压降至4.5、会发生什么情况? 当输出应为3.5时、输入4.5至9必须更改什么?

什么会影响我的输入电压?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、  

     TPS54331是一款非同步降压转换器、而高侧 MOSFET 是 N 沟道 MOSFET。

    为了正确驱动此 HS MOSFET、设计了自举电路、以在 MOSFET 的栅极节点和源极节点之间生成浮动电源、并在 BOOT 和 PH 引脚之间生成外部小型陶瓷电容器。 当 HS MOSFET 关断且环流二极管或低侧(LS) MOSFET 导通时、该自举电容器会刷新。 栅极驱动电源还需要欠压锁定(UVLO)电路、以防止转换器在栅极驱动可能过低(BOOT-PH<2.1V)时尝试切换。

    这意味着在非同步降压转换器(TPS54331)中、当目标 Vout 接近 Vin 时、BOOT-PH (栅极驱动)电压低于2.1V、然后 HS 和 LS MOSFET 将关闭、从而导致不稳定和不正确的输出。

    低压降操作有多种解决方案。 有关详细说明,请查看应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slua928a/slua928a.pdf?ts=1590664402104

    谢谢。

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bruce、同步 TPS54302是否是该应用的更好选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    是的、TPS54302 (28V/3A)和 TPS56339 (24V/3A)以及 TPS563201 (17V/3A)是此应用的更好选择。

    我建议使用 Webench 工具加快您的设计过程。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

    BRS、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、webench 工具看起来很棒。 TPS563201在关断模式下具有很大的静态电流。 目标值为1-2uA。 是否还可以在 webench 工具中滤除静态电流? 此外、有时功耗(2A)会出现小峰值、稳压器应该可以处理该峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    到目前为止、WEBENCH 工具无法支持静态电流建模。 关断模式下的静态电流与非开关模式或正常开关模式下的静态电流不同。 如果您希望器件始终工作、则无需关心关断模式下的静态电流。 在非开关模式下选择较低的静态电流有助于降低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答。 我有一个关于 TPS54302数据表的最后一个问题。 为什么基准电路中有 R1?

    当我使用 WEBENCH 时、找不到 R1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    R1用于波特图测试。 这在您的设计中不是必须的。 您可以将其删除。