This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:当输出电流为200mA 且输入电压为3V 时、如何使输出电压稳定在-2.7V

Guru**** 2573355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761EVM, LM27761, TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957109/lm27761-how-to-have-output-voltage-to-be-stable-at--2-7v-when-the-output-current-is-200ma-and-input-voltage-is-3v

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: 、TPS62825

大家好、

通过将 R1更改为200k 并将 R2更改为160k、将 LM27761EVM 的输出电压设置为-27V。当输入电压为3V 且输出电流为200mA 时、输出电压将增加至-2.4V、这是负载无法接受的。

当输出电流为200mA 且输入电压为3V 时、我是否有任何工作解决方案可使 LM27761输出电压稳定在-2.7V? 对于此应用、输入电压不能增加。

如果没有、您能帮助推荐替代器件吗?  

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您分享原理图吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Febin、

    它在 LM27761EVM 上经过测试。 谢谢!

    此致!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    在 EVM 上、它应调节为-2.7V。 我不知道为什么不这么做。

    您能否在调节和不调节时共享测量图? 您是否已尝试更改 IC 并重试?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我在两个 LM27761EVM 上进行了测试、这两个 EVM 的结果相同、您可以通过检查 EVM 进行双确认、当输出电压设置为与输入电压接近时、输出电压似乎会增加、因为如果输入电压为3.3V、 则输出将保持在-2.7V、输出为200mA。

    那么、对于此应用、是否有任何建议、当输出电流为200mA 且输入电压为3V 时、输出电压稳定在-2.7V 或至少小于-2.7V (例如-3V)?

     谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    还可以! 我误解了您的第一条消息。 根据我对该器件的经验、输入电压为3V 时、我预计大约为-2.5V。 这是因为我们需要考虑转换器中的损耗、并为 LDO 和电荷泵损耗提供余量。

    您可能需要增加 Vin 或选择不同的 Vout 设置。  

    遗憾的是、我们的电流产品系列中没有任何器件可支持负电源轨。 但是、如果您的应用要求满足、您可以通过反极性来使用任何直流/直流降压转换器。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Febin、

    是否有针对直流/直流降压的建议? 解决方案总尺寸应在5mm X 5mm 以内?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您是否在寻找负输出轨?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Febin、

    是的、应用的同样要求是、当输出电流为200mA 且输入电压为3V 时、输出电压稳定在-2.7V 或至少小于-2.7V (例如-3V)?

    谢谢、致以最诚挚的问候!
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    因此、正如我之前提到的、我们的电流产品系列中没有用于负电压的降压转换器。

    但是、您可以在1.5x1.5 QFN、1A 输出电流中查看精度为1%的 TPS62825。 但我们尚未对该器件进行负电压测试或特性描述。 请测试并验证是否适合反转应用中的极性。

    此致、

    Febin