This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:电源正常引脚状态说明似乎错误

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906889/tps62160-power-good-pin-status-description-seems-wrong

器件型号:TPS62160

表1.  

当 VFB≥VTH_PG 时、我认为输出正常(达到设置 Vout 的95%)、但为什么 PG 引脚处于高阻抗状态、这意味着 NG?

我认为正确的描述应该是:

当 VFB≥VTH_PG 时、PG 应为低电平表示正常、  

当 VFB≤VTH_PG 时、PG 应为高阻抗意味着不好。

例如:

Vout 设置为3.3V,则 VTH_PG 应为3.14V (上升)或2.97V (下降)。

如果输出电压为3.2或3.3V、PG 状态应该为良好、不是吗?

如果输出电压为2.8V、PG 应为 NG、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    描述正确。  PG 应连接到上拉电阻器、因此当 PG 引脚处于高阻抗状态时、会将其上拉至高电压(电源正常)。  当它为低电平时、PG 输出将为低电平(电源状态不好)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    但是,“当器件由于 EN、UVLO 或热关断而关闭时,它是高阻抗”。,这种情况是电源正常还是不好?

    我想使用 PG 输出来监控62160、如果是、MCU 无法识别62160是否正常工作、或者62160甚至已关断、甚至已移除电源输入。

    (我的系统有另一个备用电源,可以自动为 MCU 供电,而不通知)......

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    当 PG 引脚为高阻抗时、无论输出电压的状态如何、它都将上拉至外部电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,ö m

    感谢您的解释。

    这意味着我无法根据 PG 的电压判断62160的输出是否正常、对吧?

    因为:

    当输出电压达到 所需值时、PG 为高电平。

    当62160由内部或外部原因关断时(不存在输出电压)、PG 仍然为高电平。

    仅当62160未关断但输出低于所需值时、PG 才为低电平。

    从这个角度看,PG 的功能不是很有用… 似乎我不得不添加另一个电路来监控62160的输出电压......

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,ö m

    好的,我刚刚找到了一种将 PG 上拉至62160输出电压的方法,即使62160关断或输出异常,PG 也会处于低电平...但我不得不添加 电平转换电路来满足 MCU 的电源轨,因为 PG 高电平太高。

    工作正常吗?

    感谢您的回复!

    王杰明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹姆斯,”

    您需要发布该电路的详细信息、以便我对此进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

    请帮您确认这一点吗?

    当62160的输出电压达到 所需值时、PG 处于高阻抗状态。

    当62160由内部或外部原因关断时(缺少输出电压)、PG 仍处于高阻抗状态。

    仅当62160未关断但输出低于所需值时、PG 处于低电平(接地)状态。

    感谢您的回复!

    王杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    是的、您回答正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,ö m

    好的,我明白了。

    感谢您 的信息!

    王杰明