This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3865:ZCS 拓扑

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3865, UCC256402, UCC28780, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959690/uc3865-zcs-topology

器件型号:UC3865
主题中讨论的其他器件: UCC256402UCC28780UCC28782

你(们)好  

我的客户正在寻找 ZCS 拓扑和 IC、我推荐 UC3865作为参考、

但 Op Temp 仅为0至70、需要125°C 的解决方案。

TI 是否可以支持 ZCS 参考设计是否有适用于 ZCS 的新 IC 解决方案?

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    UCC256402是最新的谐振模式转换器(用于 LLC)。 客户是否查看过此器件? 这是 ZVS 拓扑、可实现高效率并针对 ZCS 情况提供保护、从而实现高可靠性。  

    客户是否查看过此器件?

    对于低功耗、高效率 ZVS 控制器、它们还可以查看 UCC28782和 UCC28780有源钳位反激式。

    此致、

    John