This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:能否使用两个 TPS2663作为并联器件?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959839/tps2663-can-i-use-two-tps2663-as-parallel

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: LM5069

大家好、我将使用 TPS2663 (TPS26630)来实现输入电源保护。

但我的系统是24V、8A 系统(最大8A)。

TPS2664的最大电流为6A、因此我想将两个 TPS2663并联。
我可以像这样使用这种方法来提供保护吗?

使用此类器件时、我是否需要注意任何事项?(同时使用两个 TPS2663。)

--------

我只有12mm * 10mm 的 PCB 面积用于保护。 因此、我无法使用 LM5069等热插拔 IC。

如果我使用 LM5069、则 FET 会过大、因此我无法使用热插拔 IC。

TPS26630只有4mm×4mm。 因此、我认为使用两个 tps2663对于我的小 PCB 面积是可以的。

--------

如果您有任何其他好主意、请给我任何意见。

谢谢