This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS659114 OSCIN 规格

Guru**** 1855160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959048/tps65911-tps659114-oscin-specification

器件型号:TPS65911

您好、专家、

您能告诉我下面的 OSCIN 规格吗?

问题1、 我的客户 计划使用32.768kHz 振荡器。 TPS659114有任何问题吗?

问题2、您能否告诉我接地电流规格的详细信息? (这意味着该参数、测试条件等)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

     以下是我的回答/评论:   TPS659114没有32.768kHz 振荡器问题。 2."接地电流"表示 RTC OSC 总电流从 VRTC 电源中抽出;"旁路模式"表示 RTC OSC 不在振荡模式下工作;它通过 OSCIN 引脚使用一个外部32kHz 时钟被旁路掉。 有一个名为"CK32K_CTRL"的位;其控制机制如下所示:   

    0:时钟源为晶振/外部时钟。

    1:时钟源是内部 RC 振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我是 Muk 的同事。
    请告诉我更多详细信息吗?

    关于问题2、当没有振荡时、这是否可以被视为内部晶体振荡器的静态电流?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Phil 因美国假期而不在办公室。 根据我的理解、在旁路模式下、接地电流可被视为来自 VRTC 引脚的静态电流。

    如果我的理解不正确、Phil 将在下周回到办公室后纠正。

    此致、

    Murthy